This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:CLK_OUT除以5

Guru**** 2553470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630061/dp83867e-clk_out-divider-by-5

部件号:DP8.3867万E

在第87页上,数据表介绍了多路复用器设置CLK_O_SEL的功能。 接收的时钟可设置为除以5。 不清楚除以5函数是在多路复用器功能之前还是之后执行的。 如果在进行选择之前除以5,则当 您从设置0.0111万转到0.011万并返回到0.0111万时,25MHz时钟的相位不会更改。 如果在选择后进行除法,则不能保证时钟具有相同的相位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roel,

    感谢您使用TI论坛,我们将尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roel,

    您能否描述应用以及相位关系为何重要?

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aniruddha,

    当PHY在主模式下运行时,我正在尝试找到一种方法来测量PHY中接收时钟和参考时钟之间的相位关系。 我希望它能让我在主模式下增强RX SFD确定性,因为我假设RX_SFD中的+/-4ns变化是因为有一个时钟域从接收时钟域跨越到参考时钟域。 CLK_OUT可能允许测量相位关系,从而提供一种补偿时钟域交叉引起的抖动的方法。 当REFCLK与接收的时钟处于相同的相位时,测量相位将引入不确定性。 因此,25MHz时钟会更方便,但我希望在不影响相位的情况下更改多路复用器设置。

    罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roel,

    遗憾的是,此信息与物理层的内部运作有关,因此不能在公开论坛上披露。

    -Regardsm,
    Aniruddha