请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB9261 主题中讨论的其他部件: TUSB8041
大家好,
我的客户想知道IO(I,O,I/O)终端的TUSB9261绝对最大额定值。
我在数据表上找不到这些值。
我认为这些值与TUSB8041相同。
以下描述是否正确? 请告诉我。
<< TUSB9261 IO (I,O,I/O)端子的绝对最大额定值>>
・USB_SSTXP,USB_SSTXM,USB_SSRXP,USB_SSRXM:
最小值为-0.3V
最大 1.4V
・xi:
最小值为-0.3V
最大 2.45V
・所有其他IO终端:
最小值为-0.3V
最大 3.8V
此致,
Fumio Nakano