This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:IO (I,O,I/O)端子的绝对最大额定值

Guru**** 2584135 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642969/tusb9261-absolute-maximum-ratings-of-io-i-o-i-o-terminals

部件号:TUSB9261
主题中讨论的其他部件: TUSB8041

大家好,

我的客户想知道IO(I,O,I/O)终端的TUSB9261绝对最大额定值。
我在数据表上找不到这些值。

我认为这些值与TUSB8041相同。

以下描述是否正确?  请告诉我。


<< TUSB9261 IO (I,O,I/O)端子的绝对最大额定值>>

・USB_SSTXP,USB_SSTXM,USB_SSRXP,USB_SSRXM:
   最小值为-0.3V
   最大 1.4V

・xi:
   最小值为-0.3V
   最大 2.45V

・所有其他IO终端:
   最小值为-0.3V
   最大 3.8V


此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Fumio:

    是的,USB_SSTXP,USB_SSTXM,USB_SSRXP,USB_SSRXM和IO端子相同。

    对于XI,应绑定到1.8 -V时钟源。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roberto San,您好!

    感谢您的回复。
    您的回答非常有帮助。
    谢谢!!

    此致,
    Fumio Nakano