This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632509/sn65dp159-sn65dp159

部件号:SN65DP159

 

需要实施下面的方框图(也随附):

  1. 我需要使用E和F才能获得双链路
  • 我的TI选项是什么?
  • 是否有参考设计/原理图?
  • 是否有任何关于该问题的驱动程序建议?
  • 我们目前使用的SN65DP159RGZT是否可以用于此用途? 此应用程序的参考设计/原理图?
  • 我的TI选项是什么?
  • 是否有参考设计/原理图?
  • 是否有任何关于该问题的驱动程序建议?
  • 我们目前使用的SN65DP159RGZT是否可以用于此用途? 此应用程序的参考设计/原理图?
    1. 我需要使用A & B & C & D来获取Display Port
    • 我的TI选项是什么?
    • 是否有参考设计/原理图?
    • 是否有任何关于该问题的驱动程序建议?
    • 我们目前使用的SN65DP159RGZT是否可以用于此用途? 此应用程序的参考设计/原理图?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eli

    我们有Display Port解决方案,但遗憾的是,我们没有任何双链路设备。 DP159是您的应用程序的好选择,此设备可用作复计时器/复位器。 我将通过电子邮件向您发送参考设计。

    此致
    弗朗西斯科