This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB924-Q1:有关DS90UB924-Q1+DS90UB927-Q1的问题

Guru**** 2545090 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB924-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639177/ds90ub924-q1-questions-for-ds90ub924-q1-ds90ub927-q1

部件号:DS90UB924-Q1

大家好,

客户正在使用 DS90UB924-Q1+DS90UB927-Q1。  连接至924的液晶显示器具有 磁条。

当客户更新其LCD显示器的系统接口时,该接口总是 晃动。 请检查附件。

然后,客户通过示波器测试927的时钟针,它们是正常的。 924的时钟引脚具有抖动。

附件中有924和927的客户示意图。 924和927的VCC为3.3V。

客户的问题,您会提供一些建议吗?  

客户的示意图是否正确?

  e2e.ti.com/.../ds90ub927_5F00_sch.pdfe2e.ti.com/.../ds90ub924_5F00_sch.pdf

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Micky,

    抱歉,我不知道该问题。根据我的理解,显示面板似乎有闪烁,而不是白色条带?

    sch.看起来不错,请小心共模扼流2。

    要解决此问题,您应逐步检查链接:

    1.检查UB924中的锁定指示,是否已切换?

    如果是,您应检查UB927中的链路,例如PCLK质量(符合<0.25UI规范?),UB927电源噪音? 连接器? 电缆? 共模扼流圈?

    如果没有,请检查显示面板控制芯片,它是否包含噪音?

    2.您可以运行模式测试以验证是视频源还是视频源与UB927之间的链路存在问题?

    3.有多少块板出现故障?

    ...

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steven,

    PCLK质量正常。 我在报告问题之前已检查过它。  我不确定此信号是否锁定在UB924。 在启动Android启动动画之前,我们可以看到屏幕显示不稳定。  我们的解决方案在 没有UB927,UB924的其他客户主板上显示正常。  

    到目前为止,我们还没有找到有效的方法来解决这个问题。 希望您的支持。

    此致,

    丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丰富,

    很抱歉,我无法很好地显示视频。

    对于链路,您应检查UB924侧的锁定状态。如果  UB927侧的PCLK/电源噪声 在显示i.MX6之前不稳定,则输出应不稳定。 因此,您应首先收到锁定检测消息。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven。

    在我修改了一些寄存器后,它看起来很好。 下面是我们的代码。

    静态int ds927[][2]={
    {0x0E,0x35},
    {0x0D,0x03},
    {0x0F,0x03},
    {0x17,0x9E},
    {0x03,0xDA},
    };

    静态int ds924[][2]={
    {0x1E,0x53},
    {0x1F,0x05},
    {0x1D,0x05},
    {0x03,0xf8},
    {0x05,0x9E},
    };

    请帮助检查我们编写的注册表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,在大多数情况下,UB927可以自动与UB928配合使用。您的情况下的所有寄存器都是GPIOI和I2C设置,这些设置是根据系统设计要求所必需的。 对您来说没问题。谢谢。

    此致,
    Steven