主题中讨论的其他部件:TPS6.5981万, DP-EXPANDE-EVM
我们已将 TPS6.5981万芯片置于电路板设计上,并且在设置电路板以通过芯片进行USB通信时遇到了问题。 如果在“Application Customization Tool”(应用定制工具)中选择“Re-Flash EVM Firmware (Recovery)”(刷新EVM固件[恢复]),则当USB Type-C电缆以一个方向连接时,芯片可以成功地通过USB。 当我们用自己的.bin文件刷新芯片时,USB通信将失败。
我已恢复到使用带DP-EXPAN-EVM板的已修改TPS6.5981万EVM板的设置,并且具有相同的行为。 在EVM板上,连接到R13 (BUSPOWERZ)的S1最顶部位置被设置为左侧,以便在电池耗尽时唤醒,根据用户指南,其余位置被设置为右侧。 在J6上,引脚2和4被固定在一起,以便PP_HV连接到SYS_PWR。 在扩展板上,我们有一个简单的USB拇指驱动器,USB Type-C连接器连接到笔记本电脑。
我尝试使用"从设备导入设置"从默认设置创建映像,但此操作也失败。 连接短暂出现,但很快中断。
项目文件已附加。
e2e.ti.com/.../17_5F00_1006_5F00_TPS65981EVM_5F00_Download.pjt</s>6.5981万