This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5981万EVM:设置USB通信

Guru**** 2553360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631744/tps65981evm-set-up-for-usb-communication

部件号:TPS6.5981万EVM
主题中讨论的其他部件:TPS6.5981万DP-EXPANDE-EVM

我们已将 TPS6.5981万芯片置于电路板设计上,并且在设置电路板以通过芯片进行USB通信时遇到了问题。 如果在“Application Customization Tool”(应用定制工具)中选择“Re-Flash EVM Firmware (Recovery)”(刷新EVM固件[恢复]),则当USB Type-C电缆以一个方向连接时,芯片可以成功地通过USB。 当我们用自己的.bin文件刷新芯片时,USB通信将失败。

我已恢复到使用带DP-EXPAN-EVM板的已修改TPS6.5981万EVM板的设置,并且具有相同的行为。 在EVM板上,连接到R13 (BUSPOWERZ)的S1最顶部位置被设置为左侧,以便在电池耗尽时唤醒,根据用户指南,其余位置被设置为右侧。 在J6上,引脚2和4被固定在一起,以便PP_HV连接到SYS_PWR。 在扩展板上,我们有一个简单的USB拇指驱动器,USB Type-C连接器连接到笔记本电脑。

我尝试使用"从设备导入设置"从默认设置创建映像,但此操作也失败。 连接短暂出现,但很快中断。

项目文件已附加。

e2e.ti.com/.../17_5F00_1006_5F00_TPS65981EVM_5F00_Download.pjt</s>6.5981万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    欢迎使用E2E! 我正在研究这个问题。 我无法使用您所说的EVM恢复固件复制此问题。 您使用的EVM是否是全新的? 您的主板上可能存在硬件问题,只允许一个电缆方向。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是一个新的主板。 我们有两套,一套用于开发配置,另一套则作为出厂配置,只是两个半部分分开并安装在彼此的顶部。 两者都出现问题。 我看到的主要问题是我能否使用发送的.PJT文件构建映像,至少其行为与恢复固件的工作方式相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我已将您的项目文件设置导入到最新的3.10 模板中。 我注意到您仍在.pjt文件 中使用2.15 模板。e2e.ti.com/.../6036.17_5F00_1006_5F00_TPS65981EVM_5F00_Download.pjt</s>1006 6.5981万

    我可以使用几台不同的Type-C笔记本电脑和一部我测试过的Type-C电话来实现这一功能。

    请告诉我这是否适合您。

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这无法解决使用我使用更新的.PJT文件从3.10 创建的.bin文件时出现的问题。 请将您的.bin文件发送给我吗?

    我看到我无法在此论坛上发布我的.bin文件,希望dropbox链接可以正常工作:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS6.5981万EVMFullFlashUSBData.bin

    您好,David:

    附件是我从先前发送的.pjt文件生成的.bin文件。 请尝试一下。  

    您要将EVM连接到的主机设备是什么?

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同样的错误结果。已在Dell Precission 7510笔记本电脑,Dell Precission M4800笔记本电脑和戴尔PC上试用。 使用USB A到USB-C电缆尝试这些功能。 通信暂时出现,然后迅速消失。

    使用Dell Precission 7510笔记本电脑时,我看到此笔记本电脑上有一个USB Type-C连接器。 使用USB-C转USB-C电缆时,此端口的行为有所不同。 电源保持正常,但加载驱动程序时出现问题。 翻转接头方向,它甚至没有尝试加载驱动器。

    仅使用恢复固件时不会出现这些问题。

    我的.bin文件在您的设置中是否正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我只在其他Type-C设备上对其进行了测试,使用Type-C至Type-C电缆时未发现此问题。
    我无法打开您的bin文件,因为我无法在此处使用dropbox。 但是,由于您使用的是相同的.pjt文件,我确信它与我的.bin文件相同。
    奇怪的是,它仍然给您带来了使用我发送给您的.bin文件的麻烦。 这款笔记本电脑在我的设置中运行良好,无论是电缆方向还是在众多C型笔记本电脑上。 您是否偶然使用过非常长的C型到C型电缆?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我可以使用Type-C至A型适配器重现您的问题。 USB EP已启用,因此TPS6.5981万将向PC发送布告栏消息,因为无法输入备用模式。 我删除了配置设置中的USB EP,并能够枚举连接到TPS6.5981万EVM的USB闪存驱动器。 请在您的一侧尝试以下闪存映像,并告诉我您的结果:

    e2e.ti.com/.../TPS6.5981万EVMFullFlashUSBData1.bin

    谢谢!
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我的EVM上工作,在我自己的硬件上不工作。 我将继续调试。 谢谢。 是否可以发送您使用的.pjt?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    以下是.pjt文件:

    e2e.ti.com/.../5444.17_5F00_1006_5F00_TPS65981EVM_5F00_Download.pjt</s>1006 6.5981万

    谢谢!

    Eric