请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3867万IR 您好,
我想将 DP8.3867万IR (RGZ封装)连接到具有集成磁性的RJ45。 但是,数据表中建议的磁性中心抽头的电容值仅为0.01 UF,而不是0.1 UF。 此外,电缆端(连接到R 75欧姆至GND)的电容值仅为1 nF,而不是10 nF。
这些电容值是否仍在可接受的范围内?
具有集成磁性的目标RJ45:
DP8.3867万IR的推荐图表:
非常感谢。