This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:磁性中心抽头

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632051/dp83867ir-center-tap-of-the-magnetics

部件号:DP8.3867万IR

您好,

我想将 DP8.3867万IR (RGZ封装)连接到具有集成磁性的RJ45。 但是,数据表中建议的磁性中心抽头的电容值仅为0.01 UF,而不是0.1 UF。 此外,电缆端(连接到R 75欧姆至GND)的电容值仅为1 nF,而不是10 nF。

这些电容值是否仍在可接受的范围内?

具有集成磁性的目标RJ45:

DP8.3867万IR的推荐图表:

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tawichai:

    您的附件/照片未能通过。 您是否有指向集成磁性原理图的链接?

    您应严格遵循PHY侧磁性元件数据表中的建议。 磁性元件的电缆侧可以更容易地更换。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    以下是 带磁性的RJ45的示意图。

    非常感谢

    此致,

    Tawichai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tawichai:

    电缆端Bob Smith端接正常,但位于.01uF的中心丝锥盖不符合DP8.3867万的规格。

    请使用数据表中显示的中心分路器配置,该配置由PHY的表征和设计开发。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Rob Rodrigues。 我将找到另一个插槽。

    此致,
    Tawichai Premgamone