This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:TPS6.5982万 SSD检测

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639792/tps65982-tps65982-ssd-detection

部件号:TPS6.5982万

您好,团队,

客户正在测试TPS6.5982万。 TPS6.5982万无法在一侧Type-C电缆上检测到“三星便携式固态盘T3”(250 GB/非PD)。 您能否回答以下问题?

CC线路电压为1.68V:TPS6.5982万可以检测SSD
CC线路电压为1.51V:TPS6.5982万无法检测到SSD

1. TPS6.5982万无法检测到1.51V。 我们的理解是否正确? 或者SSD是否存在任何问题?
2.请告诉我们TPS6.5982万的Rp容差。
3.您能否教授TPS6.5982万规范的CC电压?

此致,
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    1.51V在Type-C规格范围内。 您如何知道未检测到SSD? 它没有在PC上枚举,或者根本没有VBUS?

    回答您的问题:
    1. TPS6.5982万应将1.51V作为连接进行检测。
    2.我们目前有一个实施Rp的源,请参阅6.8 部分以了解容差。
    3.我们严格遵守Type-C规格,您可以在Type-C规格(版本1.3)的4.11 3部分中看到有效CC电压的范围

    谢谢!
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rahul,

    感谢您的回复。 没有5V输出,PC操作系统无法检测到SSD

    是否可以检查附加的文件?

    此致,
    Satoshi Yone

    e2e.ti.com/.../Samsung-Portable-SSD-Waveform.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    我查看了PPT,发现导致此问题的CC行上似乎有一个大盖。 您能找到并立即去除此盖并重新测试吗?

    同样,在故障情况下,您是否可以将VBUS短接至接地并与我共享波形?

    谢谢!
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul,

    感谢您的支持。 客户表示同意CC有大的上限。

    仅供确认,固态盘不符合Type-C规范,对吗?

    此致,
    Satoshi Yone
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    在一条CC线上设置大帽将违反Type-C/PD规范。

    谢谢!
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul,

    谢谢!

    最好的Regads,
    Satoshi Yone