请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5982万 您好,团队,
客户正在测试TPS6.5982万。 TPS6.5982万无法在一侧Type-C电缆上检测到“三星便携式固态盘T3”(250 GB/非PD)。 您能否回答以下问题?
CC线路电压为1.68V:TPS6.5982万可以检测SSD
CC线路电压为1.51V:TPS6.5982万无法检测到SSD
1. TPS6.5982万无法检测到1.51V。 我们的理解是否正确? 或者SSD是否存在任何问题?
2.请告诉我们TPS6.5982万的Rp容差。
3.您能否教授TPS6.5982万规范的CC电压?
此致,
Satoshi Yone