This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:从PHY到ENET控制器获得50MHz时钟输出所需的寄存器配置

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630311/dp83822i-register-configurations-required-to-get-50mhz-clock-output-from-phy-to-enet-controller

部件号:DP8.3822万I

您好,

我们在主板中使用TI DP8.3822万 ENET RMII外部PHY。

在配置DP8.3822万I的以下寄存器时,它可以生成25MHz的参考时钟,但RMII需要50MHz的参考时钟。

软件:
1.通过启用BMCR寄存器的第15位来重置PHY
2.在"IOCTRL1"寄存器中启用"RMII主模式参考时钟:50-MHz"和"Clock reference to bits[14:12]"
3.在"RCSR"寄存器中启用"50-MHz时钟参考,CMOS电平振荡器"以及"启用RMII操作模式"

硬件连接:
1. PHY的时钟源为25MHz振荡器
2.如DP8.3822万I数据表第29页图24所示,RMII PHY处于主模式。

要从PHY到ENET控制器输出50MHz的参考时钟,需要完成哪些附加寄存器配置?

谢谢,此致,
Naveen B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Naveen:

    感谢您使用TI论坛,我们将尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Naveen:

    在软件配置的第3点中,您提到您已启用50MHz CMOS时钟参考。 对于RMII主模式,应将其设置为25MHz时钟参考,晶体或CMOS级振荡器。 此位的50MHz/25MHz选项用于PHY的参考时钟,而不是PHY提供的输出时钟。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aniruddha,

    感谢您的信息,PHY现在正在生成50MHz时钟输出。
    您可以共享DP8.3822万I的Linux驱动程序吗?

    谢谢!
    Naveen B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Naveen:

    Linux驱动程序位于以下位置: www.ti.com/.../ethernet-sw

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Rob分享该驱动程序。

    我想知道实现RMII模式回路所需的寄存器配置。

    我们启用了第14位的DP838.2238万BMCR寄存器,但loppback无法正常工作。 根据数据表,此位用于MII回送。

    您能否确认此PHY是否支持RMII回送? 如果是,请提供寄存器配置。

    另外,您能否为正常的TX和RX操作(无环回)提供基本寄存器配置?

    谢谢!

    Naveen B