您好,
我们在主板中使用TI DP8.3822万 ENET RMII外部PHY。
在配置DP8.3822万I的以下寄存器时,它可以生成25MHz的参考时钟,但RMII需要50MHz的参考时钟。
软件:
1.通过启用BMCR寄存器的第15位来重置PHY
2.在"IOCTRL1"寄存器中启用"RMII主模式参考时钟:50-MHz"和"Clock reference to bits[14:12]"
3.在"RCSR"寄存器中启用"50-MHz时钟参考,CMOS电平振荡器"以及"启用RMII操作模式"
硬件连接:
1. PHY的时钟源为25MHz振荡器
2.如DP8.3822万I数据表第29页图24所示,RMII PHY处于主模式。
要从PHY到ENET控制器输出50MHz的参考时钟,需要完成哪些附加寄存器配置?
谢谢,此致,
Naveen B