Other Parts Discussed in Thread: LMH1982, LMH1981
主题: LMH1981中讨论的其他部分
您好,
我们正在使用LMH1982来生成带有genlock,的视频时钟生成器,但我们未能生成
视频同步和同步工作。
请参阅以下信息。
我们从1080P50视频获得Analog REF_In信号作为LMH1981输入。
从LMH1981进入LMH1982的同步信号H/V符合要求,频率分别为56.25KHz和50Hz。
LMH1982发出的HD_clk信号也可以输出所需的频率点,但问题是它无法锁定和同步。
寄存器配置如下所示,您是否会对此问题给出评论?
(地址,数据):(0x03,0x01);(0x04,0xe0);(0x05,0x01);(0x0F,0x65); (0x10,0x04);(0x08,0x0a); (0x0B,0x50);(0x0c,0x2a); (0x0d,0x65); (0x0E,0x04);