This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1982:无法使用LMH1982实现同步变速器功能

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1982, LMH1981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640385/lmh1982-unable-to-realize-synchronous-genlock-function-using-lmh1982

部件号:LMH1982
主题: LMH1981中讨论的其他部分

您好,
 我们正在使用LMH1982来生成带有genlock,的视频时钟生成器,但我们未能生成
视频同步和同步工作。
 请参阅以下信息。
 我们从1080P50视频获得Analog REF_In信号作为LMH1981输入。
 从LMH1981进入LMH1982的同步信号H/V符合要求,频率分别为56.25KHz和50Hz。
  LMH1982发出的HD_clk信号也可以输出所需的频率点,但问题是它无法锁定和同步。
 寄存器配置如下所示,您是否会对此问题给出评论?
 (地址,数据):(0x03,0x01);(0x04,0xe0);(0x05,0x01);(0x0F,0x65);   (0x10,0x04);(0x08,0x0a); (0x0B,0x50);(0x0c,0x2a); (0x0d,0x65);  (0x0E,0x04);


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否通过引脚或I2C启用了同步锁模式?

    您能否共享您的原理图和VCXO数据表以供查看?

    VCXO控制电压是否过低或过高,或接近中轨?

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan,

     请与我分享您的电子邮件吗? 我可以分享原理图和VCXO数据表供您查阅。

      我的电子邮件地址: Leo.xue@wtmec.com, 谢谢。

      是的,我们通过PIN启用Genlock模式。

     

        1080p50格式配置
           (0x00,0x43);
           (0x01,0xfe);
           (0x02,0x00;  
           (0x06,0x00);  
           (0x09,0x01);

       (0x0A,0xc0);  
       (0x0A,0xe0);  
       (0x011,0x00);   
       (0x12,0x00);   
       (0x13,0x08);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在脱机解析。 关闭此线程。