Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:TS3USB221您好,
我想到的是TS3USB221 的默认状态,当Vcc=0或Vcc刚刚启动时。
根据功能块图,TS3USB221 所有引脚默认为释放(打开)。
但从真值表来看 ,TS3USB221仅在OE引脚高电平时断开。
因此,我想知道当Vcc=0V或Vcc尚未准备就绪时,会发生什么状态?
请 您为我说明一下内部电路吗?
谢谢。