This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:VCC=0或未就绪

Guru**** 2578625 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642335/ts3usb221-vcc-0-or-not-ready

主题中讨论的其他部件:TS3USB221

您好,

我想到的是TS3USB221 的默认状态,当Vcc=0或Vcc刚刚启动时。

根据功能块图,TS3USB221 所有引脚默认为释放(打开)。

但从真值表来看 ,TS3USB221仅在OE引脚高电平时断开。

因此,我想知道当Vcc=0V或Vcc尚未准备就绪时,会发生什么状态?

请 您为我说明一下内部电路吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Luke:

    正确,未提供Vcc时,端子将打开。 真值表假定提供了Vcc。
    有关内部电路的详细信息,请参阅数据表第一页底部的图表。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorge,

    明白了!
    感谢您的回复。

    此致,
    卢克