Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TPS2543, TPS2544, TPS2546, TUSB422, TUSB321
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB321 线程中讨论的其他部件:TUSB320, TPS2543, TPS2544, TPS2546, TPS6.5982万, TPS2.591万, TUSB422,
您好,
我有兴趣使用此部件,但担心我无法选择正确的电压,因为只能选择电流。 从我收集的数据表中,您选择当前,设备选择具有相同电流的配置文件。 但是,12V时3A与20V时3A之间存在巨大差异。 此设备是否自动选择为指定电流通告的最高电压?
谢谢!
Robbie