This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:如何选择接收电压?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TPS2543, TPS2544, TPS2546, TUSB422, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630510/tusb321-how-do-you-select-the-sink-voltage

部件号:TUSB321
线程中讨论的其他部件:TUSB320TPS2543TPS2544TPS2546TPS6.5982万TPS2.591万TUSB422

您好,

我有兴趣使用此部件,但担心我无法选择正确的电压,因为只能选择电流。 从我收集的数据表中,您选择当前,设备选择具有相同电流的配置文件。 但是,12V时3A与20V时3A之间存在巨大差异。 此设备是否自动选择为指定电流通告的最高电压?

谢谢!

Robbie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Robbie:

    TUSB320不支持供电。 其中一个设备应正常工作:

    TPS2543
    TPS2544
    TPS2546
    TPS6.5982万
    TPS2.591万
    TUSB422

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    我本应该更具体一点。 我的设备处于UFP模式。 我需要能够协商60瓦的功率才能为我的设备供电。 TUSB320仅显示我可以协商电流,但是12V @3A仅为36W。 我需要20V @ 3A。 此芯片如何选择电压? 它是否选择PD控制器通告的最高电压?

    谢谢!

    Robbie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Robbie:

    正如我之前提到的,TUSB320/1不支持供电,因此,此器件只能在5V电压下工作,它“支持”到20V,但此功能仅用于过压保护。 因此,TUSB321在20V请求时不会响应。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,TPS6598系列是否是唯一支持20V PD的器件? 我不想在这台设备上安装微控制器。 TI是否为器件提供了与TUSB320一样简单的器件,同时能够使用电阻器选择5 PD模式? 我不是TPS6598系列的粉丝,因为我只需要CC控制器,并且只需要支持UFP而不是DFP,此外,我不想支持BGA。

    谢谢!
    Robbie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie,

    TUSB422是支持PD的唯一设备,不幸的是DSBGA。

    此致,
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来是目前可用的最佳解决方案。

    谢谢!
    Robbie