This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP74x3 -什么是老化发电机?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630949/tfp74x3---what-is-aging-generator

大家好,

我正在研究TI产品的定时控制器,我有一个关于老化发电机的问题。

当我阅读一篇关于TFP74x3 - TFT LCD面板定时控制器(带mini-LVDS和FlatLink)的产品评论时,我在文档中没有任何关于老化的线索。

此芯片中的老化是什么? 为什么需要这样做?

我们非常感谢您提供任何建议和建议。

此致,

钟路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钟路区

    您已将此问题发布到高速数据转换器论坛。 我不知道这部分是什么。 您可能希望尝试将此信息发布到另一个TI论坛。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    感谢您的回复。

    它将通过LVDS发送的数据转换为微型LVDS数据。 这就是我撰写高速数据转换器论坛的原因。

    如果您不介意,您是否可以为我的问题推荐其他论坛? 我不知道我可以在哪个论坛上提出这个问题。

    此致,

    钟路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jongmun,

    (已将此移至高速接口论坛)

    由于您询问的老化发电机 与显示面板有关,我将仅讨论此类应用。  上述TFP4723似乎在2001年被预览,但从未发布,也没有相关文件。  类似的器件DS90UB94x系列还在数据表的第1页提到了与电缆相关的老化功能:

    • 支持长达15米的电缆,具有自动温度和老化补偿功能

     遗憾的是,没有详细说明如何实现这一目标。  我将查看我们是否有关于此功能的任何其他信息,尽管可能需要几天时间。  我将在本周结束前用我的发现更新此主题。

    为您服务,

    ~Leonard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Leonard,
    感谢您查找信息。 我期待您的回复。

    此致,

    钟路
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jongmun,

    事实证明,TFP74xx设计中添加了老化生成器,以提供测试显示屏的方法,并在显示屏 老化时查找缺陷。  它不是自动补偿因老化而发生的FPD变化的有源电路。  指定可能会引起误解,如果您查看数据表(随附) 第4页,您将看到输入引脚test.aging。  第7页介绍老化引脚的操作,第33-34页介绍操作。  它只是生成测试模式,而不是主动补偿老化或高使用率的FPD。  

    仅供我参考,我不清楚您是在设计新产品,还是在研究AG以获取信息。  如果设计新产品,我确信我们可以在任何所需的FPD接口以及其他设计方面提供帮助。  

    ~Leonard    

     e2e.ti.com/.../TFP74X3datasheet.pdf。