大家好,
我正在研究TI产品的定时控制器,我有一个关于老化发电机的问题。
当我阅读一篇关于TFP74x3 - TFT LCD面板定时控制器(带mini-LVDS和FlatLink)的产品评论时,我在文档中没有任何关于老化的线索。
此芯片中的老化是什么? 为什么需要这样做?
我们非常感谢您提供任何建议和建议。
此致,
钟路
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我正在研究TI产品的定时控制器,我有一个关于老化发电机的问题。
当我阅读一篇关于TFP74x3 - TFT LCD面板定时控制器(带mini-LVDS和FlatLink)的产品评论时,我在文档中没有任何关于老化的线索。
此芯片中的老化是什么? 为什么需要这样做?
我们非常感谢您提供任何建议和建议。
此致,
钟路
您好Jongmun,
(已将此移至高速接口论坛)
由于您询问的老化发电机 与显示面板有关,我将仅讨论此类应用。 上述TFP4723似乎在2001年被预览,但从未发布,也没有相关文件。 类似的器件DS90UB94x系列还在数据表的第1页提到了与电缆相关的老化功能:
遗憾的是,没有详细说明如何实现这一目标。 我将查看我们是否有关于此功能的任何其他信息,尽管可能需要几天时间。 我将在本周结束前用我的发现更新此主题。
为您服务,
~Leonard
您好Jongmun,
事实证明,TFP74xx设计中添加了老化生成器,以提供测试显示屏的方法,并在显示屏 老化时查找缺陷。 它不是自动补偿因老化而发生的FPD变化的有源电路。 指定可能会引起误解,如果您查看数据表(随附) 第4页,您将看到输入引脚test.aging。 第7页介绍老化引脚的操作,第33-34页介绍操作。 它只是生成测试模式,而不是主动补偿老化或高使用率的FPD。
仅供我参考,我不清楚您是在设计新产品,还是在研究AG以获取信息。 如果设计新产品,我确信我们可以在任何所需的FPD接口以及其他设计方面提供帮助。
~Leonard