This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:USB认证的U3功耗

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB542, TUSB321, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639445/hd3ss3220-u3-power-consumption-for-usb-certification

部件号:HD3SS3220
主题中讨论的其他部件:TUSB542TUSB321

我们当前的设计使用TUSB542,而U3中的电流USB 3.0 出现故障。  在GoToU3 (USB_Type_C测试规范的TD 4.10 3)之后,TUSB542将继续消耗~300 ms的活动电流。

我们计划使用HD3SS3220代替TUSB542+TUSB321;HD3SS3220不讨论U2/U3或任何低功率模式,我认为这是因为其活动电流已经很低。  我从数据表中了解到,在任何情况下,电源电流ICC都不会超过900 uA,是这样吗?

这两个混合物 在功耗方面有如此大的差异是什么原因? TUSB542+TUSB321是否具有其他性能优势? 我不想更改设计以发现我们因与设备相关的一些新问题而失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ted,

    TUSB542应通过USB 3.0 规范。 您能否提供原理图,测试程序以及您如何测量功耗?
    另一方面,HD3SS3220不存在功耗问题,因为此设备包括无源MUX。 此外,TUSB542与HD3SS3220之间的功耗差异是由于TUSB542具有均衡功能,而另一台设备不包含这些功能。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Luis,

    我们在以色列的设计团队为这一问题提供了根本原因。 设备(相机)在USB插件节时出现故障,我已附上Ellisys报告以及Ellisys和LeCroy数据的图像,这些图像显示了U3转换后的功率级别。

    设计团队查看了1.8 电源上的电源,发现在U3之后一段时间后,电源模式从PWM变为PFM,并将其归因于TUSB542;移除MUX后电源转换消失(线路被桥接)。 设计团队与TI合作开发了一个我认为是HD3SS3220的解决方案。 我被要求看一下他们提出的解决办法。

    我在TUSB542数据表中注意到,它表示它监控U2/U3的链路流量,但是设计团队表示从我们的角度来看,所有设备都关闭了,移除MUX后问题消失了。

    是否存在内部状态机延迟的可能性? 使用无源设备的风险有多大-最终用途配置在某种程度上是我们无法控制的。

    我附上了上面列出的USB测试文档以及USB I/f部分和1.8V电源示意图。

    此致,

    TED。

    e2e.ti.com/.../2017_2D00_08_2D00_23-114612008-_2D00_-USB-Compliance-Report.html</s>1.14612008亿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ted,

    TUSB542应为VDD18提供稳定的电源。 我们建议在引脚5 (VDD18)上放置一个1uF和0.1uF电容器的并联阵列,以改善压降。 在其当前设计中,此端子(VDD18)只有0.1uF,请尝试放置1uF盖。 尽管系统从U2变为U3状态,设备仍需要可靠的电压水平才能正常工作。

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Luis,
     
    有人告诉我,TI与以色列团队合作,并同意TUSB542在状态机中存在延迟,并且没有足够快的过渡。 因此 ,我只想确认HD3SS3220在任何情况下都不会超过900 uA。

    此致,
    TED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ted,

    是的,您的评估是正确的,TUSB542在状态机中存在因U3超时而导致的延迟。 对于HD3SS3220,电流消耗永远不会超过0.9mA,因为根据4.10 3接收器挂起-测试上游端口测试(使用Rp-USB挂起3.0),这是最差情况下(活动模式,CC控制器和SS MUX均打开)特征参数中看到的最大值 这不超过25mA,HD3SS3220将通过此测试。

    此致,
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Luis,

    很棒! 感谢您的确认。 抱歉,如果我所有的无关评论都混淆了关键点,但是您提供的所有额外信息都将非常有用。

    再次感谢您的帮助,
    TED。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Luis,

    您是否知道有任何用户在 通过合规性测试的设备中实施了HD3SS3220?

    谢谢!

    TED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我所知,没有合规性测试。

    谢谢!
    路易斯