This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB924-Q1:DS90UB924+DS90UB927

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629192/ds90ub924-q1-ds90ub924-ds90ub927

部件号:DS90UB924-Q1

尊敬的先生:

请使用UB924+UB927回答以下问题吗? 谢谢。

  1. 当DS90UB927是串行器,924是解串器时,我们可以在24位模式下使用GPIO吗?  
  2. 使用BIST模式时如何配置BISTC针脚?
  3. 下图来自924布局指南。 对角引脚用于FPD链路信号的优点是什么? 我们计划将引脚1,2用于USB,引脚3,4用于FPD链路,您是否可以对此命令?  

谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:
    1.是的,请参阅UB927和UB924之间的GPIOs申请文件。
    2.您可以通过定位销或硬件引脚(BISTC和PASS引脚)对其进行设置。
    3,不建议使用交叉通话。

    此致,
    Steven