This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:在低温测试期间,电流限制似乎为1A,但配置为2A

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631540/tps2546-during-low-temp-testing-the-current-limit-seems-to-be-1a-but-the-configuration-is-at-2a

部件号:TPS2546

大家好,

我的客户正在为OEM建立电源库

他们一直在测试TPS2546,电流限制的配置为2A

它指出  

@25°C

2A放电没问题

 @ 5°C

2A放电触发电流限制保护(似乎限制在1A)

我们要检查是否有其他因低温而触发的保护?

欢迎提出任何意见

Ilim_HI电阻器附加了21k部分原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John,在中与什么关联?  客户系统上是否有任何其他部件在较低温度下触发了1A电流限制?  供参考,根据数据表中的图4,电流限制不应与温度相差太大。  如果检测到过电流检测,则还应确认故障/。  问题发生时,您能否检查,检查,故障/和EN?  范围图解会很好。  另请Ilim_SEL以确认其为Ilim_HI电流限制设置的高驱动值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速反馈。

    我们将在电流限制保护期间检查引脚波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    电流限制不应太大,请检查Ilim_HI和Ilim_LO电压,通常为400mV。