请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS2546 大家好,
我的客户正在为OEM建立电源库
他们一直在测试TPS2546,电流限制的配置为2A
它指出
@25°C
2A放电没问题
@ 5°C
2A放电触发电流限制保护(似乎限制在1A)
我们要检查是否有其他因低温而触发的保护?
欢迎提出任何意见
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.