This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:高级再定时器TX_DIS功能

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631632/ds110df111-advance-retimer-tx_dis-function

部件号:DS110DF111
主题中讨论的其他部件: DS125DF111

您好,Sirs:

使用高级再计时器时出现问题,例如DS125DF 和DS110DF。(针脚模式)

如果TX_DIS下拉。 然后输出将与数据表完全不同(正常操作)

如果TX_DIS上拉。 这两个信道都将被激活,如DS110DF111。

请帮助阐明此PIN函数。 Tks ~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry,您好!

    感谢您使用TI论坛。 我们的产品专家将在星期一之前回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Terry,

    根据数据表中列出的信息,我在实验室中使用的DS110DF111和DS125DF111 EVM。  请注意,outa发射器将始终在TX_DIS =高或低且ENSMB =高的情况下运行。  当ENSMB引脚连接为“低”引脚模式操作时,TX_DIS输入被映射为环回控制引脚。

    TX_DIS功能

    高=已启用OUA /OUTB已禁用

    浮点=保留

    20 K至GND =保留

    低=启用OUA/OUTB (正常操作)

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lee:

    感谢您的反馈~

    我认为我应该在"引脚模式"中检查TX_DIS的LBK引脚描述