请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS110DF111 主题中讨论的其他部件: DS125DF111
您好,Sirs:
使用高级再计时器时出现问题,例如DS125DF 和DS110DF。(针脚模式)
如果TX_DIS下拉。 然后输出将与数据表完全不同(正常操作)
如果TX_DIS上拉。 这两个信道都将被激活,如DS110DF111。
请帮助阐明此PIN函数。 Tks ~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Sirs:
使用高级再计时器时出现问题,例如DS125DF 和DS110DF。(针脚模式)
如果TX_DIS下拉。 然后输出将与数据表完全不同(正常操作)
如果TX_DIS上拉。 这两个信道都将被激活,如DS110DF111。
请帮助阐明此PIN函数。 Tks ~
您好,Terry,
根据数据表中列出的信息,我在实验室中使用的DS110DF111和DS125DF111 EVM。 请注意,outa发射器将始终在TX_DIS =高或低且ENSMB =高的情况下运行。 当ENSMB引脚连接为“低”引脚模式操作时,TX_DIS输入被映射为环回控制引脚。
TX_DIS功能
高=已启用OUA /OUTB已禁用
浮点=保留
20 K至GND =保留
低=启用OUA/OUTB (正常操作)
此致,
李