This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:更改输入视频后,DS90UB940会丢失LOKC

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630862/ds90ub925q-q1-ds90ub940-losses-lokc-when-input-video-is-changed

部件号:DS90UB925Q-Q1

大家好,

请就以下问题向我提出建议。

当DS90UB925连接到DS90UB940并将输入视频格式一个更改为另一个时,
DS90UB940在保持PCLK以相同频率相同相位运行时不会出现故障
锁销将在一段时间内变低。

问题1. 此行为是否符合预期?

问题2. 如果是,为什么DS90UB940锁定引脚会在一段时间内变低?
    DS90UB940中的MIPI格式化程序是否取消断言锁定?

问题3. 尽管更改了输入视频格式,DS90U940是否仍能保持锁定

问题4: 如果DS90UB927连接到DS90UB928,DS90UB928是否保持锁定?

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时反馈。

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mita-san,

    在回答您的问题时:

    问题1.   同步信号正时是否已更改? 如果是,您将获得解锁。

    问题2.是的

    问题3.否

    问题4,是的,因为锁定不是基于同步信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darry-San,

    感谢您的回答。

    Mita