请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB925Q-Q1 大家好,
请就以下问题向我提出建议。
当DS90UB925连接到DS90UB940并将输入视频格式一个更改为另一个时,
DS90UB940在保持PCLK以相同频率相同相位运行时不会出现故障
锁销将在一段时间内变低。
问题1. 此行为是否符合预期?
问题2. 如果是,为什么DS90UB940锁定引脚会在一段时间内变低?
DS90UB940中的MIPI格式化程序是否取消断言锁定?
问题3. 尽管更改了输入视频格式,DS90U940是否仍能保持锁定
问题4: 如果DS90UB927连接到DS90UB928,DS90UB928是否保持锁定?
Mita