This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:DS90LV804差分输出电压问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631487/ds90lv804-ds90lv804-differential-output-voltage-question

部件号:DS90LV804

你好。

我们的客户使用 DS90LV804 ,然后LVDS测试失败。  测量数据符合规格,但超过 LVDS测量数据(J3连接器(对接板)和1280x800@60Hz分辨率)。

我可以调节 DS90LV804的输出电压吗? 感谢您的帮助。~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ,

    与LVDS规范相比,DS90LV804输出的输出驱动器略高。  此额外振幅不会影响信号或系统正常运行。  如果必须降低输出VOD水平,唯一的解决方案是在输出之间添加额外的差分电阻。  额外的并联电阻将增加电流需求并 导致 较低的输出电压振幅。

    否则,设备上没有针脚控件可用于调整输出VOD。

    此致,