This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:交换DS90LV804的输入信号...

Guru**** 2928390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630291/ds90lv804-swap-input-signals-for-ds90lv804

部件号:DS90LV804

尊敬的先生:

客户是否可能将输入正信号绑定到LV804输入端,并将负信号绑定到LV804输入端+?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,该设备可以使用P/N输入和交叉输出。 这通常是为了改善PCB上的布线。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    感谢您的回复。

    根据上述问题,在交换输入信号时,如何添加外部电阻器以实现故障保护功能?

    我的意思是,客户是否应该添加具有正信号的上拉电阻器,或使用IC的正极输入引脚进行跟进?

    客户需要添加PU/PD电阻器的什么价值?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    输入是对称的,因此可以添加PU/PD电阻器以在输出上生成逻辑"1"或逻辑"0"。

    通常,我建议在输入端提供~ 50mV的偏移电压时,将其下拉大约为2.2K,上拉大约为4.7K。 某些 具有低速信号的系统可以使用较低值的电阻器以获得额外的噪声余量(1.2K PD 和2.2K PU)。

    此致,

    李  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您回答这个问题!

    关于问题1,我无法理解您的观点。

    下面我将向您展示图片。

    哪一项是正确的?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    两种方法都可以。  选择在故障安全事件期间导致所需输出条件的输出。

    此致,