大家好!
最近,我与TUSB9261I合作进行一个项目, 该项目用于与SATA磁盘设备和usf6 2.0 接口。 但是现在我们遇到 了一个问题:我打开演示PCB后,我的PC无法识别SATA磁盘,但我认为 当我触摸磁盘表面时,磁盘正在运行或正在运行,我可以感觉到它 (但直流 电源显示我演示的当前版本仅为0.2A),此外,我的演示板 可以成功下载TI网站上提供的固件, 并且闪存刻录机可以识别固件版本 ,顺便说一下,下面列出了一些测试条件:
1. HS_FS_CONNECT#(PIN15) ,PWR_STATE1(PIN14), PWR_STATE0(PIN9),SW_HB (PIN8)始终为低电压;
2. 我尝试两个不同的SATA磁盘时,HS_FSG_SUSP#(PIN10),SS_CONNECT#(PIN16)一直闪烁或有高电压。
3.我的两个显存盘的型号是MHW2060BH( Fujitsu 5V@0.6A和HTS54.328万L9SA00(Hitachi 5V@0.7A,我尝试将它们直接连接到我的PC,PC可以识别它们
这种情况。
4. 电源和重置顺序为: 1V1电源先到达3V3电源,然后在低电压下保持复位信号 2毫秒 以释放它。
5. 有一个40 MHz的晶振 ,正在计时TUSB9261 -使用4k7欧姆电阻器将FREQSEL0和FREQSEL1引脚上拉。
计划在我们的多视图产品中使用此专业版,请帮助我解决此问题或为我提供解决问题的建议,非常感谢!
e2e.ti.com/.../MT0151_5F00_V10.rar
此致,
张克生