This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:闪存刻录机可以识别固件版本,但PC无法识别SATA设备。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630613/tusb9261-flash-burner-can-recognize-the-firmware-version-but-pc-cannot-recognize-sata-device

部件号:TUSB9261

大家好!  

最近,我与TUSB9261I合作进行一个项目, 该项目用于与SATA磁盘设备和usf6 2.0 接口。 但是现在我们遇到 了一个问题:我打开演示PCB后,我的PC无法识别SATA磁盘,但我认为 当我触摸磁盘表面时,磁盘正在运行或正在运行,我可以感觉到它 (但直流 电源显示我演示的当前版本仅为0.2A),此外,我的演示板 可以成功下载TI网站上提供的固件, 并且闪存刻录机可以识别固件版本 ,顺便说一下,下面列出了一些测试条件:  

    1. HS_FS_CONNECT#(PIN15) ,PWR_STATE1(PIN14), PWR_STATE0(PIN9),SW_HB (PIN8)始终为低电压;

    2. 我尝试两个不同的SATA磁盘时,HS_FSG_SUSP#(PIN10),SS_CONNECT#(PIN16)一直闪烁或有高电压。  

    3.我的两个显存盘的型号是MHW2060BH( Fujitsu 5V@0.6A和HTS54.328万L9SA00(Hitachi 5V@0.7A,我尝试将它们直接连接到我的PC,PC可以识别它们  

这种情况。

    4. 电源和重置顺序为: 1V1电源先到达3V3电源,然后在低电压下保持复位信号 2毫秒 以释放它。  

    5. 有一个40 MHz的晶振 ,正在计时TUSB9261 -使用4k7欧姆电阻器将FREQSEL0和FREQSEL1引脚上拉。  

    计划在我们的多视图产品中使用此专业版,请帮助我解决此问题或为我提供解决问题的建议,非常感谢!

e2e.ti.com/.../MT0151_5F00_V10.rar

此致,

张克生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下,我刚才上传的文档最后是.asc,你可以用9.3 PA里 拉或以上版本打开它。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果您没有安装闪存燃烧器,能否在干净的系统中试用?

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Roberto,

    非常感谢您的回复。

    "清洁系统"是什么意思? 是否是未安装闪存燃烧器的系统? 实际上,我 以前试过三台计算机,我自己的系统 安装了闪存燃烧器,我的两个同事的系统没有安装。   操作系统 是Win7。 它们表现出同样的现象。

    我们仍然停留在这里。 但我仍在努力弄清楚。

    如果 您有任何其他想法,请告诉我。 谢谢  !

     

    此致,

    Harson

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Harson:

    您能否帮助我们进一步澄清您的情景,并回答以下问题?

    1.当您提到“演示PCB”时,您是使用TI评估板(www.ti.com/.../TUSB9261DEMO )还是使用您设计的电路板? 如果是您设计的主板,请将您的示意图发送给我们吗?

    2.如果您使用的是TI的EVM板,请验证J4跳线是否位于位置2-3 (自功率),此跳线位置将配置板以与外部电源配合使用。

    3.您正在使用什么固件文件请注意我们的EVM和默认固件使用已交换SATA Tx线以简化布局,如果您创建自己的主板,并且Tx线在您的设计中未交换,则需要使用“TUSB926x_FW_v1.05_SATA_NO_POLICAL_SWAP”固件映像。

    4.您是否仅在使用这两个硬盘时才出现此问题? 或者使用任何HDD时存在?

    此致,
    Roberto。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto:

    非常感谢您的回复。 以下是 我对您问题的回答:

    1.上面提到的“演示PCB” 是我的设计,而不 是 TI评估板。 我们通常不设计原理图,TI的产品数据表和应用说明对我们来说足够清晰,因此我们直接在 电极板布局软件中连接网络和布局。 我之前上传了我的PCB文档,名为 “MT0151_V10.rar”,您可以将其导入,然后使用PADS 9.3 或更高版本打开它。

    2. 转到问题3。

    3.在我的设计中,Tx线没有交换,但我下载了默认固件。 我的天,我想我明白了。 我会尽快尝试。

    4. 我的意思是使用 任何HDD都存在。

    此致,

    Harson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:
    在我的设计中,Tx线不是交换的,但我下载的固件是默认的。 因此,根据您在问题3中提到的内容,我刚刚做了两次测试。
    1.我选择了一个已下载默认固件的演示PCB,我取下了焊接在Tx线路上的两个电容器,并将一对双绞线焊接在电极片上,就像交换Tx线路的TI评估板一样。 然后将其连接到我的PC,它开始工作,我的PC可以识别HDD。
    2.我选择了另一个演示PCB,下载了您之前提到的固件,名为“TUSB926x_FW_v1.05_SATA_NO_POLICATY_SWAP”,然后我的PC也可以识别HDD。
    这是我的错误,我没有注意到“备用SATA极性固件”文档中的'read me'文件,但你看到并指出了,非常感谢!

    此致,

    张克生