This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万I:DP8.3848万I时钟接口

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631068/dp83848i-dp83848i-clock-interface

部件号:DP8.3848万I
主题:DP8.363万中讨论的其他部件

尊敬的先生,请回答

我在DP8.3848万上使用晶体25 MHz,我看到 X1引脚处的信号振幅为70 mV,X2引脚处的信号振幅为100 mV。  正弦波清晰,无失真,频率精确为25 MHz。 此振幅是否足以运行内部发电机?   通常,当我将晶体的同一电路与微控制器一起使用时,信号幅值要大得多。   我使用Crystal Q 25.0 - JXS32-12-10/20-T1-FU - LF,请参见附件。 晶体和电容器靠近X1和X2 -约4 5 mm。  

TIA

此致,

Vladimir Naumenkov

e2e.ti.com/.../_5F00_Jauch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vladimir,

    70mV - 100mV为低电平,在此幅度下可能存在抖动问题。

    您能否提供晶体原理图的屏幕截图?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Rob,谢谢您

    请看我的电路。  我使用四层PCB。

    奇怪,我在微控制器中一直使用类似的方案,从未遇到过任何问题!   

    e2e.ti.com/.../7220.Circuit-3.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vladimir,

    C59和C58的标记为33 pF,对于12pF晶体而言,这有点高。 我将从C59和C58的20pF开始。 您还应具有一个限流电阻@ 3.24k ohm,5 % ,如数据表图7-3所示。 由于您的100uW驱动器电平晶体,因此必须使用此限制电阻器。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Rob,谢谢您
    请报告:

    1)我现在尝试通过MII接口与微控制器建立连接。 如果X1和X2或MII接口处的信号如此小,它也不起作用,是否仍应正常工作?  我以前用的是DP8.363万和另一个晶体。 信号的振幅也很小-有些是0.15 V,但一切都正常。

    2)引脚PWRD 将是输入或输出,当电源打开时,直到没有程序写入芯片?

    TIA。

    此致,

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vladimir,

    1.来自晶体的信号摆幅如此小的问题是抖动的可能性。 如果您在DP8.363万设计上未发现抖动问题,则可以。

    2.默认情况下,PWRDN引脚是输入。 仅当通过设置MICRegister (0x11h)的位0 (INT_OE)将函数更改为INT时,该引脚才会变为输出

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Rob,谢谢您。

    此致,

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.by