主题:DP8.363万中讨论的其他部件
尊敬的先生,请回答
我在DP8.3848万上使用晶体25 MHz,我看到 X1引脚处的信号振幅为70 mV,X2引脚处的信号振幅为100 mV。 正弦波清晰,无失真,频率精确为25 MHz。 此振幅是否足以运行内部发电机? 通常,当我将晶体的同一电路与微控制器一起使用时,信号幅值要大得多。 我使用Crystal Q 25.0 - JXS32-12-10/20-T1-FU - LF,请参见附件。 晶体和电容器靠近X1和X2 -约4 5 mm。
TIA
此致,
Vladimir Naumenkov