This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD204B:IBIS-AMI申请

Guru**** 2582375 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD204B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640720/sn65mlvd204b-request-for-ibis-ami

部件号:SN65MLVD204B

 

尊敬的技术支持团队:

 

您是否可以为SN65MLVD204B提供IBIS-AMS?

目前,我使用的是普通的IBIS。

我猜IBIS-AMS可以评估偏斜和模拟存根,以进行高速仿真。

 

●M-LVDS IBIS模拟的拓扑

(1)终止 :100Ω

(2)阻抗:100Ω Ω(所有线路长度420 mm)

(3)节点数 :19个节点

(4)背板和I/O板之间的模拟短管

 

●模拟结果

①topology以上

→(4)模拟末节是否可用,M-LVDS类型2 (50mV~150mV)阈值的反射影响

 

②topology以上有卸载阻抗(50Ω)

→(4)模拟存根不可用,并且将系列寄存器添加到M-LVDS驱动器的/B。

此拓扑可改善反射,但其波形会在阈值周围发生失真。

     很难评估歪斜。

 

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,很遗憾AMI型号不可用。 我们有IBIS模型,但在发布时,没有针对所有设备的AMI模型。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis,

    感谢您的回复。
    我可以用IBIS模型模拟以下情况吗?

    ①Skew在多点节点之间。
    ②Overshoot节点周围
    ③存根的效果

    此致,
    TTD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TTD,

    所有问题的答案都是肯定的。

    此致,

    哈桑。