请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB953-Q1 您好,
免责声明:我是通过FPDLink等方式使用SerDes芯片和视频流的新用户
我连接了953和934个SerDes对,我正在尝试让953上的模式生成器正常工作。
使用非常基本的I2C初始化脚本,我发现我需要禁用953上BCC寄存器(0x32)上的RX_parity_check_enable位,以使模式生成器正常工作。
我怀疑它可能与模式生成器无关,更可能与整体背信道通信工作或不工作有关。
我的问题是,该配置位到底在做什么,关闭奇偶校验检查是否是坏事?
我似乎在934芯片上找不到匹配的"启用奇偶校验",只有寄存器0x58 (设置为启用)上的BCC CRC生成启用位,并且没有其他任何地方(我可以找到)对该位的解释。
这是否只是一个术语混合,应该在953上启用CRC检查? 如果是,并且我打开了CRC生成,那么禁用奇偶校验是否是坏事? :)
非常感谢您提供简短的说明(或指向相应应用程序说明/等的URL):)
谢谢,
Kyle