This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:寄存器[0x32]:RX_PARTICE_CHECK_ENABLE位的功能

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639494/ds90ub953-q1-register-0x32-function-of-the-rx_parity_check_enable-bit

部件号:DS90UB953-Q1

您好,

免责声明:我是通过FPDLink等方式使用SerDes芯片和视频流的新用户

我连接了953和934个SerDes对,我正在尝试让953上的模式生成器正常工作。

使用非常基本的I2C初始化脚本,我发现我需要禁用953上BCC寄存器(0x32)上的RX_parity_check_enable位,以使模式生成器正常工作。

我怀疑它可能与模式生成器无关,更可能与整体背信道通信工作或不工作有关。

我的问题是,该配置位到底在做什么,关闭奇偶校验检查是否是坏事?

我似乎在934芯片上找不到匹配的"启用奇偶校验",只有寄存器0x58 (设置为启用)上的BCC CRC生成启用位,并且没有其他任何地方(我可以找到)对该位的解释。

这是否只是一个术语混合,应该在953上启用CRC检查? 如果是,并且我打开了CRC生成,那么禁用奇偶校验是否是坏事? :)

非常感谢您提供简短的说明(或指向相应应用程序说明/等的URL):)

谢谢,

 Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kyle

    RX_parite_check_enable对串行器接收的反向通道数据启用CRC错误检查。 这基本上是您提到的CR错误检查,默认情况下处于打开状态

    此致
    维贾伊