This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:引脚位置

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS2549-Q1, TPS2546, TPS2546-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641070/tps2549-q1-pin-location

部件号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他部件:TPS2549,TPS2546TPS2546-Q1

[ TPS2549-Q1 ]引脚位置

您好,

客户指出,如果DM_xx和DP_xx换用,则其主板布局可以更直接。
这意味着,由于DM和DP的当前引脚位置,TPS2549和USB插座不能放在PCB的同一侧。
(TPS2549需要安装在底部,如EVM)





您对此针脚位置是否有任何具体原因?
(这不仅适用于TPS2549-Q1,还适用于TPS2546,TPS2546-Q1等。)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    非常感谢您的提问,是的,我们也意识到了这个问题,并且我们在新项目中更改了PIN的位置。 但自从TPS2546 TPS2549和TPS25.49万发布以来,它们的引脚位置将不会更改。 再次感谢你们!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,永强,

    感谢您的评论。 很好的一点是你也意识到了这一点...
    希望有一天能改变这里……

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    同时感谢您的宝贵意见。如有其他意见和问题,请告知我们。 感恩节快乐!