请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS2549-Q1 主题中讨论的其他部件:TPS2549, ,TPS2546, TPS2546-Q1
[ TPS2549-Q1 ]引脚位置
您好,
客户指出,如果DM_xx和DP_xx换用,则其主板布局可以更直接。
这意味着,由于DM和DP的当前引脚位置,TPS2549和USB插座不能放在PCB的同一侧。
(TPS2549需要安装在底部,如EVM) 

您对此针脚位置是否有任何具体原因?
(这不仅适用于TPS2549-Q1,还适用于TPS2546,TPS2546-Q1等。)
谢谢!
肯