请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5982万 您好,
我的一位客户遇到 以下有关TPS6.5982万的问题。 您能提供建议吗?:
我们的PD注射器具有USB B型主机和C型设备,使用TPS6.5982万,该PD注射器设计用于为PD设备提供PD电源,同时具有数据传输功能。 我可以说,我们能够协商我所寻找的合同,并且能够成功测试数据+ PD费用配置。 一旦启动并运行,它就会显得非常坚固,并且保持了连接。 但是,在单独的插入尝试中也是间歇性的。 这意味着,连续插件事件不会每次都协商相同的数据合同。
连接PD分析仪可以抓住CCX切换行为,并看到馈电器正在连续切换Rp/Rd。 作为一个馈电器,你不想像USB-PD充电器那样一直保持恒定的Rp (源),这样无论插入什么,它都将始终是水槽? 如果外围设备具有电源/接收器功能,并且还切换Rp/Rd,则在将馈电器连接到任何设备时,是否会有随机协商合同(UFP/DFP),具体取决于Rp/Rd的状态? 我相信如果我能够让馈电器只共享一个Rp,则间歇性数据协商可能会得到解决。 您同意吗?
PD分析仪
左侧打开
右侧连接到馈电器以监控CCX线路行为
谢谢!
Antonio