This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:PD喷油器间歇性工作

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629698/tps65982-pd-injector-working-intermittently

部件号:TPS6.5982万

您好,

我的一位客户遇到 以下有关TPS6.5982万的问题。 您能提供建议吗?:

我们的PD注射器具有USB B型主机和C型设备,使用TPS6.5982万,该PD注射器设计用于为PD设备提供PD电源,同时具有数据传输功能。  我可以说,我们能够协商我所寻找的合同,并且能够成功测试数据+ PD费用配置。 一旦启动并运行,它就会显得非常坚固,并且保持了连接。 但是,在单独的插入尝试中也是间歇性的。 这意味着,连续插件事件不会每次都协商相同的数据合同。

连接PD分析仪可以抓住CCX切换行为,并看到馈电器正在连续切换Rp/Rd。 作为一个馈电器,你不想像USB-PD充电器那样一直保持恒定的Rp (源),这样无论插入什么,它都将始终是水槽? 如果外围设备具有电源/接收器功能,并且还切换Rp/Rd,则在将馈电器连接到任何设备时,是否会有随机协商合同(UFP/DFP),具体取决于Rp/Rd的状态? 我相信如果我能够让馈电器只共享一个Rp,则间歇性数据协商可能会得到解决。 您同意吗?

PD分析仪

左侧打开

右侧连接到馈电器以监控CCX线路行为

谢谢!

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Antonio,

    您可能已将设备配置为DRP,因此执行CC切换。
    将0x28的位-2:0修改为100b并重新测试。

    -/Praneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Antonio,我要结束这个话题-如果您对这个话题还有其他疑问,请开始一个新的话题,并参考我们当前的话题,以便更好地跟踪它。

    -/Praneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Praneet。 我已与客户共享了配置应用程序说明(第三方完成了原始配置),并将在重新测试后告知您它们是否遇到问题。