请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB914A-Q1 您好,
让我在下面确认一下。
*根据数据表,用户似乎可以通过更改寄存器来设置GPIO的正常操作设置。
但是,除了如下所示的GPIO,似乎没有任何分配的功能。
因此,请告诉我们,当用户为GPIO引脚设置“0:启用正常操作”时 ,有哪种功能可用?
(我确认在 设置 “0:启用正常操作”时未启用GPIO,我猜未分配任何功能或分配除GPIO之外的任何功能。)
此致,