This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:GPIO引脚的主要功能

Guru**** 2579465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640153/ds90ub914a-q1-primary-function-for-gpio-pins

部件号:DS90UB914A-Q1

您好,

让我在下面确认一下。

*根据数据表,用户似乎可以通过更改寄存器来设置GPIO的正常操作设置。

但是,除了如下所示的GPIO,似乎没有任何分配的功能。

因此,请告诉我们,当用户为GPIO引脚设置“0:启用正常操作”时 ,有哪种功能可用?

(我确认在 设置  “0:启用正常操作”时未启用GPIO,我猜未分配任何功能或分配除GPIO之外的任何功能。)

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    设置为“0:启用正常操作”时,不会为GPIO分配任何功能。

    此致,
    查利蔡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,蔡山,

    感谢您的回复。
    我还有一个问题要回答如下。

    >未向GPIO分配任何功能。
    在以上情况(未指定fuscntion)中,您知道这些引脚的"I/O, type"吗?
    客户担心以下情况。

    *它们不使用GPIO。 因此,它们将"0:启用正常操作"设置为GPIO引脚。
    但是,GPIO引脚将连接到MCU的使用案例。
    因此,根据I/O类型,可能有一个MCU或DS90UB914在其中一个电源未供电时会受到损坏。

    巴西,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们建议在不使用GPIO时保持其打开状态。
    对于GPIO0,0x1D[1]设置I/O类型。 默认值为1 (输入)。 如果GPIO连接至MCU但未使用,请保留输入正常。

    此致,
    查利蔡