This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:充电模式协商时DM_In的行为

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1, TUSB211, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629187/tps2549-q1-behavior-of-dm_in-while-charging-mode-negotiation

部件号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他部件: TUSB211TPS2549

您好,

在初始充电模式协商过程中,TPS2549-Q1是否会将DM_In降至低电平?

TPS2549-Q1设置为CDP模式(CTL1/2/3 = High)。

<后接地>

我的客户正在其应用中实施TPS2549-Q1和TUSB211。

TUSB211在通电后通过将D-驱动至Low (低)来检测到HS模式。

我们想知道错误检测是否是由TPS2549-Q1的行为引起的。

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TQ,您好!

    感谢您的提问。 我已通知我们的专家,他们应该很快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aramis San,

    这种情况如何?

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    TPS2549不会将DM_In降至低。
    在CDP模式下,如果TPS2549检测到DP_In引脚处的电压为0.6V,则它只会将DM_In拉至0.6V。