请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS2549-Q1 主题中讨论的其他部件: TUSB211, TPS2549
您好,
在初始充电模式协商过程中,TPS2549-Q1是否会将DM_In降至低电平?
TPS2549-Q1设置为CDP模式(CTL1/2/3 = High)。
<后接地>
我的客户正在其应用中实施TPS2549-Q1和TUSB211。
TUSB211在通电后通过将D-驱动至Low (低)来检测到HS模式。
我们想知道错误检测是否是由TPS2549-Q1的行为引起的。
此致,
Kuramochi