您好,TI:
我想确认 设备的图像格式为"2MP/30fps支持"。
应该采用什么图像格式 ?
例如,我的计算,
2MP/30fps的PCLK为60MHz。
如果使用YUV422格式,则需要x2频率,因此PLCK对于 Serdes PCLK应为120MHz。
但设备 规格为100MHz (MAX)。
请告诉我如何通过此设备支持2MP/30fps?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,TI:
我想确认 设备的图像格式为"2MP/30fps支持"。
应该采用什么图像格式 ?
例如,我的计算,
2MP/30fps的PCLK为60MHz。
如果使用YUV422格式,则需要x2频率,因此PLCK对于 Serdes PCLK应为120MHz。
但设备 规格为100MHz (MAX)。
请告诉我如何通过此设备支持2MP/30fps?
查利,塔克。
我知道,12HF是933/934的操作模式。
那么,您说 过“....it需要1.5倍的频率...... "。
我想这意味 着设备可以支持2MP/30fps YUV422 (16位/PIXcel),对吗?
线路速率在设备规格范围内,但我关心的是谁制造1.5倍的频率?
16位X 60MHz => 12位X 90MHz (1.5 PCLK)
或者该设备支持高达2MP/30fps (12位/PIXcel)的格式?
{例如: YUV411 (12bit/PIXcel)}
很抱歉,我无法理解 PCLK和视频格式。