This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:2MP/30fps支持格式?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639894/ds90ub934-q1-2mp-30fps-support-format

部件号:DS90UB934-Q1

您好,TI:

我想确认   设备的图像格式为"2MP/30fps支持"。

   应该采用什么图像格式  ?   

例如,我的计算,

2MP/30fps的PCLK为60MHz。

如果使用YUV422格式,则需要x2频率,因此PLCK对于 Serdes PCLK应为120MHz。

但设备 规格为100MHz (MAX)。   

请告诉我如何通过此设备支持2MP/30fps?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    934可以支持RAW10 RAW12和任何10位或12位格式,只要主机处理器接受它们。
    对于YUV,可以使用12位模式。 2MP/30fps = 60MHz。 在12HF模式下,它需要1.5倍的频率,因此只需要90MHz PCLK。 此设置将取决于YUV位格式和目标数据吞吐量。

    此致,
    查利蔡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charley,感谢您的回复。  

    很抱歉,我想知道12HF模式。

    我在网上找不到YVU 12HF模式,请您解释一下?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉,我没有充分说明。  

    12HF模式是DS90UB934的一种模式。 行费率可以 计算为  

    此致,

    查利蔡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查利,塔克。

    我知道,12HF是933/934的操作模式。

    那么,您说 过“....it需要1.5倍的频率...... "。  

    我想这意味 着设备可以支持2MP/30fps YUV422 (16位/PIXcel),对吗?

    线路速率在设备规格范围内,但我关心的是谁制造1.5倍的频率?   

     16位X 60MHz  => 12位X 90MHz (1.5 PCLK)  

     

    或者该设备支持高达2MP/30fps (12位/PIXcel)的格式?

    {例如: YUV411 (12bit/PIXcel)}

    很抱歉,我无法理解 PCLK和视频格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    在12位HFmode中,串行器将在内部将PCLK划分为1.5。 解串器会将恢复的时钟乘以1.5。

    该设备只能支持YUV411 (12位/PIXcel),但不支持YUV422 (16位/PIXcel)。 因为934设备只采用10位或12位数据格式。

    可以使用YUV422 (16位/PIXcel)格式,但图像传感器必须将16位格式构建为乘法12位格式,并且当数据通过串行器和解串器对时,图像处理器必须将12位格式解析回16位。 SerDes对将按原状态获取12位数据并将其传递。


    此致,
    查利蔡