This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:SGMII和XAUI

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630487/dp83867ir-sgmii-and-xaui

部件号:DP8.3867万IR
主题中讨论的其他部件:TLK1.0034万

我们设计的以太网交换机具有(4 x 10G)和(24 x 1G)。 我们打算在SGMII (1 G)和XAUI (10G)上实现PHY和MAC之间的接口。  我们已经为1G PHY选择了DP 8.3867万。

我们有以下疑问:  

1.请向IC建议10G PHY

2.请建议MAC的IC 用于连接24x 1G (在SGMII上)和4x10G (在XAUI上)。

3.我们是否需要使用CPU/FPGA或MCU是否足以处理切换负载?  

此致  

Hiren Dhruv  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hiren:

    感谢您使用TI论坛。 我们的产品专家将在几天内回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Hiren,

    这似乎是一个非常大的问题,远远超出了我们的PHY团队的范围。 交换机设计是一个极其复杂的主题。

    1. TI目前不提供10GBASE-T PHY。 我们有10base-kr PHY实现XAUI接口,如四端口TLK1.0034万。

    2.我们没有只实现MAC层的IC。 通常,MAC层包含在FPGA/MCU/MPU实施中。

    3.这是您的系统团队必须回答的问题,以及您的交换机结构的工作原理,您希望支持的带宽。

    此致,