请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3867万IR 主题中讨论的其他部件:TLK1.0034万
我们设计的以太网交换机具有(4 x 10G)和(24 x 1G)。 我们打算在SGMII (1 G)和XAUI (10G)上实现PHY和MAC之间的接口。 我们已经为1G PHY选择了DP 8.3867万。
我们有以下疑问:
1.请向IC建议10G PHY
2.请建议MAC的IC 用于连接24x 1G (在SGMII上)和4x10G (在XAUI上)。
3.我们是否需要使用CPU/FPGA或MCU是否足以处理切换负载?
此致
Hiren Dhruv